This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21781:需要 Altium 设计文件和设计更新帮助

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21781, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1507357/pmp21781-need-altium-design-files-and-design-update-help

部件号:PMP21781
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具/软件:

您好!
我尝试设计30V 至150V 直流/直流升压转换器、并在 www.ti.com/.../PMP21781"上找到了它的 参考设计。 但我看到它支持大约85mA 电流、但我需要1A 电流。 我想问一下如何更新此设计以实现1A 电流。  

此外、我还需要为该参考设计提供 Altium 设计文件。  

谢谢你