This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:如果 ISR 开始运行、如何缩短中断 ISR 的执行时间。 21.667KHZ.

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1506538/tida-010938-how-to-reduce-the-execution-time-for-interrupt-isr-if-isr-fre-21-667khz

器件型号:TIDA-010938

工具/软件:

尊敬的关注  

我希望您做得好。

实际上、我们在项目开发过程中遇到了一些问题、我已经逐一提到了所有问题、以便更好地加以澄清:

  1. 发现 ISR 中断执行时间在调试模式和自由运行模式下有所不同。
  2. 如何改善电网馈电电流 THD 因为我已经通过改进我们的 LCL 滤波器做了很多硬件变化仍然我们的 THD 是非常高超过30%作为参考我附加了图片
  3. 请求您指导 SPLL、DCL 环路和谐波校正软件算法及其工作原理、以便我们轻松解决问题。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)我建议您检查编译器设置。 可能是没有选择正确的优化。

    2)我建议您检查电流的 FFT 并查看产生的谐波影响。 如果您想减少谐波、则需要正确调优相应的谐振控制器。

    3)这些主题是 C2000的通用主题和多个域。 建议您在 E2E 上查找有关此主题的过去主题。 如果您找不到正确答案、请打开其他主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1. 我已经更改了优化设置、但问题仍然是一样的、如果您可以使用相同的示例代码在末尾检查并在 LaunchPad 中构建、以便可以轻松检查问题、或许您建议的速度很快。

    2.首先,我们将调整比例共振的价值,之后,如果我们面临同样的问题,然后再次提出的问题,你的建议,通过可能是视频会议或任何平台,你是舒适的。

    3、先检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1)您测量的 ISR 的百分比是多少?

    2)如果问题仍然存在、建议您打开有关单个主题的其他 E2E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.在调试模式下@ 21.66khz ISR 正宽度观察到15us、但在自由运行期间、相同的 ISR 例程显示时间为36usec。

    2.好的,我会检查