This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050023:RCD 缓冲器设计

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1506135/tida-050023-rcd-snubber-design

器件型号:TIDA-050023

工具/软件:

您好:  

我们 创建了一个 PoE++原型、该原型应 处理 大约 12V @ 4A  的输出、这与 TIDA-050023参考设计类似。  

对于初级 RCD-Snubber、我们使用 TIDA-050023提供的值、但我们想知道 用于 RCD-Resistor 的39kΩ。 当我们使用 TIDA-050023给出的值和 应用手册 AN4147给出的公式计算 RCD-Snubber 的功率损耗时、 可以得到:

  • RCD-Voltage~360V
  • RCD 损耗~3.4W。

这些值似乎过高、因为参考设计中给出的初级 MOSFET 和 RCD 电阻器只能处理150V 和0.25W (从效率的角度来看、忽略了、3.4W 损耗似乎很高)

我们 尝试更正确地计算 RCD 电阻器、以获得 MOSFET 的 RCD 电压配件、但计算出的 RCD 损耗增加至约4.8W。

 使用 TIDA-050023的给定参数、理论上似乎无法实现 RCD 电路

TIDA-050023的 RCD 电路如何 在不影响 MOSFET 和 RCD 电阻器的情况下工作?

使用 AN4147给出的公式时、是否遗漏了一些信息

下面你可以找到我们的计算,使它更清楚。

e2e.ti.com/.../calculations.pdf

FYI:我们的设计使用以下主要部件

  • 稳压器: LM5020-1 (@300kHz)

  • 初级 MOSFET:BSC093N15NS5ATMA1

  • 变压器: PA1736NL

  • 次级 MOSFET:BSC027N04LSGATMA1

  • 同步整流器: UCC24610

此致

Janis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janis:

    在实际测试中、RCD 电容器电压接近 VDD + Vout*Npri/n sec、通常小于100V。 您可以将 RCD 保留在设计中、正常情况下不会出现任何问题。  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diang、

    感谢您的提问。

    请在回答我的问题时更加具体。

    如计算中所示、 对于给定参数、RCD-Snubber 应该大约为360V。  

    • 为什么它在实际中只看到低于100V?
    • 该公式的逼近如此糟糕?
    • 如何在设计中为 RCD-Snubber 定义39kΩ? 您进行了一些计算后或测量后验证39kΩ 是否适合设计?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janis:

    PoE PD 应用程序专家 Diang 目前不在办公室、请等待他的回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janis:

    您可以找到 TIDA-050023的测试报告、其中显示了初级 FET 的 VDS 电压。 Vin 为48V 时的最大值为110V。 考虑到最大输入电压为57V、最大 Vds = 120V。  C 电压为120V - 57V = 63V  

    www.ti.com/.../tiduel2.pdf

    此致、

    DIAN