This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:在应用手册中混淆升压转换器电感器和电容器选择

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51581-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1508569/lm51581-q1-boost-converter-inductor-and-capacitor-selection-confusion-in-application-note

器件型号:LM51581-Q1

工具/软件:

在 LM51581-Q1升压转换器设计应用手册中、如何计算电感器 RMS 电流为3.6A? 另外、计算出的最小输出电容 Cout_Minc_{\text{out\_min}Cout_min 为3.8 µF、但选择了28 µF—为什么选择这么大的值? 此外、原理图还在输出端包含两个100 µF 电容器。 为什么要添加它们、以及它们的价值是如何确定的?您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:ANWIN、

    今天是该器件所有专家的公共假日。 请期待明天获得解答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    RMS 电感器电流 约 等于平均电感器电流、该电流等于输入电流。  

    关于 Cout 电容器、 建议选择高于计算值的输出电容值、因为该电容值会根据施加的电压进行降额。 因此、在最坏的情况下、选择较高的值。  

    突出显示的输出电容器不是100uF、而是100nF、这是去耦电容器。

    此外、100 μ F 电容器是 DNP。 此外、还增加了隔离层、让客户能够灵活更改设计。

    此致、

    Hassan