Other Parts Discussed in Thread: LM51581-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51581-Q1 工具/软件:
在 LM51581-Q1升压转换器设计应用手册中、如何计算电感器 RMS 电流为3.6A? 另外、计算出的最小输出电容 Cout_Minc_{\text{out\_min}Cout_min 为3.8 µF、但选择了28 µF—为什么选择这么大的值? 此外、原理图还在输出端包含两个100 µF 电容器。 为什么要添加它们、以及它们的价值是如何确定的?您能澄清一下吗?