This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:驱动器电阻器损坏

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1511230/tida-010933-driver-resistor-broken

器件型号:TIDA-010933

工具/软件:

尊敬的专家:

客户在其工程中使用的设计类似于933、如下图所示。 但是、他们遇到了一些问题。

具体而言、GaN 驱动器存在异常。 图中所示的电阻器 R79 (47Ω、0603封装)会损坏、其电阻增加到 MΩ Ω 范围、这会导致 GaN 驱动器没有接收到信号。
目前尚不清楚问题是由电阻值过低还是封装尺寸太小造成的。 即使更换电阻并再次上电后、也会发生相同的损坏。

同时、在驱动器上电后、四个 GaN FET 的指示灯 LED (D9)保持稳定亮起、5V 和-14V 的 GaN 电源电压是正常现象。此时、D/S 级未通电。 系统在开环控制模式下运行、开关频率为75kHz、死区时间超过500ns

您能否就此问题提供一些建议或见解? 谢谢!

BR、

Timo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户补充说、这些电阻器也可能损坏:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMG3522位于高侧。 和 FET 都连接到 COM 接地端。 谢谢!

    BR、

    Timo