Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020029
工具/软件:
尊敬的 E2E:
如 TIDA-020029所示:此参考设计包含两个线性 LED 驱动器。 (可选)使用控制器局域网(CAN)物理层(或本地互连网络(LIN))
TIDA-020029的 SCH 显示 U500 (LIN1029)与 U600和 U601 (TPS929120)连接。
我们可以使用 LIN 收发器连接 TPS929120吗?
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020029
工具/软件:
尊敬的 E2E:
如 TIDA-020029所示:此参考设计包含两个线性 LED 驱动器。 (可选)使用控制器局域网(CAN)物理层(或本地互连网络(LIN))
TIDA-020029的 SCH 显示 U500 (LIN1029)与 U600和 U601 (TPS929120)连接。
我们可以使用 LIN 收发器连接 TPS929120吗?
BR
尊敬的 Tommy:
FlexWire 以相同的方式与 LIN 和 CAN 一起工作、但 LIN 不是全双工的情况除外。 就 RXD 和 TXD 而言、LIN 和 CAN 之间实际上没有区别、MCU 无论如何都不知道它是 LIN 还是 CAN 收发器。 和 CAN 一样、LIN 不关心您所说的语言。 从 UART 的角度来看、它基本上只是一个扩展器。
谢谢您、
凯特·霍金斯