This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020029:我们是否可以使用 LIN 收发器连接 TPS929120?

Guru**** 2554720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1509700/tida-020029-can-we-use-the-lin-transceiver-to-connect-the-tps929120

器件型号:TIDA-020029

工具/软件:

尊敬的 E2E:

如 TIDA-020029所示:此参考设计包含两个线性 LED 驱动器。 (可选)使用控制器局域网(CAN)物理层(或本地互连网络(LIN))

TIDA-020029的 SCH 显示 U500 (LIN1029)与 U600和 U601 (TPS929120)连接。

我们可以使用 LIN 收发器连接 TPS929120吗?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、您可以使用 LIN 上的 UART 与 TPS929120通信、如参考设计中所示。

    谢谢您、

    凯特·霍金斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    感谢您的 答复。

    这是否意味着我们使用 LIN1029 通过 UART 的 FLEXWIRE 协议与 TPS929120通信?

    我认为 FLEXWIRE 的逻辑水平与 LIN 的逻辑水平不一致。 我不知道它在这里是如何工作的。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    FlexWire 以相同的方式与 LIN 和 CAN 一起工作、但 LIN 不是全双工的情况除外。 就 RXD 和 TXD 而言、LIN 和 CAN 之间实际上没有区别、MCU 无论如何都不知道它是 LIN 还是 CAN 收发器。 和 CAN 一样、LIN 不关心您所说的语言。 从 UART 的角度来看、它基本上只是一个扩展器。

    谢谢您、

    凯特·霍金斯