This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:请帮助查看使用 LMR33630ARNXR 的反相降压转换器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1509936/lmr33630-please-help-to-review-the-invert-buck-with-lmr33630arnxr

器件型号:LMR33630

工具/软件:

尊敬的 TI 支持人员:

我正在设计-5V 电路、但不知道它是否工作。
您能帮助我们回顾一下我的电路吗?

非常感谢。
Long Le Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、  

    对于该设计、我发现一个问题是电感器电流额定值。 TI 建议您的电感器饱和电流额定值至少与器件的高侧开关电流限制一样高、以避免严重饱和。 在反相降压/升压中、需要注意电流应力。  请参阅本 应用手册中的第4.2节 、其中 提供了有关这方面的更多详细信息。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Joshua Austria.

    此致、
    Long Le Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、  

    没问题!

    谢谢您、

    Joshua Austria.