This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:OTG 模式、5V/3A 输出、问题

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1508279/pmp41115-otg-mode-5v-3a-output-issue

器件型号:PMP41115
主题: TPS26750中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在查看 TIDT407文档(测试报告:PMP41115 240W USB Type-CRegistered和 USB PD 3.1充电器参考设计)、我有两个问题想要您提供以下反馈:

  1. 根据 TPS26750数据表、PP5V 引脚应从外部提供5V/3A 电压、以启用15W (5V/3A)下的 OTG 模式运行。 但是、PMP41115参考设计使用 LDO (TPS7A2450)、其最大输出电流仅为0.2A、不符合数据表中的3.6A 建议。 PMP41115如何在此架构下实现15W OTG 模式输出(5V/3A)?

  2. 在 TIDT407的第14页上、图3-8标记为"5V/3A 输出、启动波形"、但所示的波形见图3-9、即"OTG 模式、50.4Vbat、9V/3A 输出、启动波形"。 是否有文档的更新版本包含正确的5V/3A 输出启动波形?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TPS26750解决了该问题、无需外部5V/3A 电源、因此可以直接利用现有功率级来提供5V3A 电源。

    测试波形图仅显示从5V 开始、然后转到9V、15V、20V 等不同输出电压、如果您想看到5V/3A 条件、可以查看图3-17、在启动期间、有5V/3A OTG 模式条件可供您参考。

    BR

    最大值