Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247
工具/软件:
您好团队:
参考设计 TIDA-010247中有一个二极管 D37。 我认为这样放置是为了避免 SC 事件期间出现电压尖峰、但我对反极性保护有一些疑问。
1.正确的我明白,如果充电器没有反极性保护,电流会流经 D37吗?
2.正确的我理解,如果充电器的电流超过5A ,那么 D37会损坏吗?
3.该二极管会影响 Q44的反极性保护吗? 在反极性的情况下、PACK-和 PACK+之间的电压应为0.9V。
4.您有任何建议或建议,如何避免第1点和第2点使用该二极管?

此致、
Vladislav