Other Parts Discussed in Thread: TPSM560R6H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM560R6H 工具/软件:
您好、
我使用 Webench 并使用 TPSM560R6H 模块设计直流/直流降压稳压器。 建议的输入和输出电容 webench 低于数据表允许的最小值。 哪一项是正确的?
设计输入数据:
25V 至42V 输入
5V、0.5A 输出
50°C 最大环境温度
我提到的数据表 是网站(SLVSG72–2021年9月)上的最新数据表。
请提供建议。
谢谢、
伙计。