This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM560R6H:webench 建议与数据表相矛盾

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM560R6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1515329/tpsm560r6h-webench-recommendations-contradict-datasheet

器件型号:TPSM560R6H

工具/软件:

您好、

我使用 Webench 并使用 TPSM560R6H 模块设计直流/直流降压稳压器。 建议的输入和输出电容 webench 低于数据表允许的最小值。 哪一项是正确的?

设计输入数据:

25V 至42V 输入

5V、0.5A 输出

50°C 最大环境温度

 我提到的数据表 是网站(SLVSG72–2021年9月)上的最新数据表。

请提供建议。

谢谢、

伙计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    我建议遵循数据表。  

    用于输入:最小2 × 4.7-µF 陶瓷类型

    对于输出:从图7.2你将需要大约60 μ F 的输出电容。 请注意、这是考虑到直流偏置降额后的有效电容。

    此致、

    Niranjan