This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:LCL 滤波器设计

Guru**** 2922950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1517402/tida-01606-lcl-filter-design

器件型号:TIDA-01606

工具/软件:

你好

您能否解释分母中数字8的含义以及它是如何推导的? 我想知道详细的推理过程。 另外、"%ripper"的值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用本 应用手册 作为升压转换器计算的一般参考。  

    在应用手册中将 Vo/VIN = 1/(1-D)插入公式2、您将得到:

    L = D (1-D)*ΔI /(FS*μ L)  

    D (1-D)项在 D = 0.5时最高。  0.5 (1-0.5)= 0.25或1/4。  这将给出最坏情况或所需的最小 L:

    L =ΔI /(4*FS *μ L)  

    但在本例中、对于3L t 型转换器、Vo = VDC/2。  请记住、  升压参考点为 VDC/2。

    L = VDC/(8*Fsw*n ü ΔI)

    ΔI = Igrid_rated *%ripple

    %ripple 是您将为其设计的目标纹波百分比

    纹波电流的经验法则是最大电感电流的20%至40%。

    -开尔文