Other Parts Discussed in Thread: LMG3422EVM-043, LMG342X-BB-EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMG342X-BB-EVM
工具/软件:
您好:
我设计了使用 LMG3422EVM-043作为参考的电路板。
以下是设计文件。
1538.Schematic.pdfFinaldata_rev 7.zip
我正在为 HS 和 LS FET 提供占空比为28%的互补1MHz PWM。

我有一个外部12V 直流电源来为辅助电路供电、可以看到5V 电路按预期工作。
输入电压从0减慢、并可以看到输出电压(空载时)也按比例增加。 但当 I 增加到超过150Vdc 输入时、转换器开始跳过周期、输出开始振荡。
在论坛上阅读了很多这些评论后、我的第一个想法是我可能将 FET 驱动得太硬、我应该尝试通过将 R5和 R14更改为70K 欧姆来降低压摆率。
您能推荐我可以尝试的其他任何东西吗?
我探测了故障引脚、OC 引脚和开关节点、发现底部 FET 在 FAULT 引脚上引发故障。

顶部 FET FAULT 引脚和 OC 引脚均良好、没有出现任何问题。
这是开关节点波形:
注意:这处于空载状态。
正常空载运行:

当它开始跳过周期时:

请提供建议。 我应该增加死区时间吗? 当前设置为50ns