This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装在最后阶段附近停止

Guru**** 2331900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1517153/pspice-for-ti-installation-stalls-near-final-stage

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

您好、

我正在尝试在最近的 Windows 11计算机上安装"PSpice for TI"。 安装程序失败、最后一步是:

我发现其他一些帖子中的人有同样的问题, 但他们没有帮助我。 以下是"cdsPspiceTIlog.txt"的最后几行:

16:58:04 21 May 2025 : Updated NumberOfComponentsInstalled = 518
17:04:00 21 May 2025 : Feature transfer complete..disabling close button
17:04:00 21 May 2025 : Installing: Extracting archives
17:04:01 21 May 2025 : Installing: Runtime packages and redistributables
17:04:01 21 May 2025 : Installing: Updating Admin batch actions
17:04:01 21 May 2025 : Installing: Executing post install script
17:04:01 21 May 2025 : Installing: Creating user library
17:04:18 21 May 2025 : Installing: Configuring documentation
17:04:19 21 May 2025 : Installing: Configuring file associations
17:04:19 21 May 2025 : Installing: Setting permissions for files and folders
17:04:19 21 May 2025 : Installing: Creating Registries
17:04:20 21 May 2025 : Installing: SQL Lite ODBC Driver
17:04:20 21 May 2025 : Installing: Finishing Installation
17:04:41 21 May 2025 : Running Library Configuration Executable
17:04:41 21 May 2025 : Starting process: C:\Cadence\PSpiceTI\tools\bin\orLibraryDownLoad.exe with argument: -mode full_install
17:07:20 21 May 2025 : Exiting Installation Installing Dialog

(最后一行仅在我使用 TaskManager 终止安装程序时发生)。

另一个日志文件"cdsPSpiceNetworkStatus.txt"如下所示:

The PSpice for TI installer accesses the internet to download and install various packages. Before starting the installer, ensure the following:
	1.	Internet connection is available
	2.	Security protocol TLS 1.2 is enabled
	3.	Following endpoints or resource locations are accessible from the system:
		a.	pcb.cadence.com/startPages
		b.	software-dl.ti.com/pspice
		c.	cdsplicwc.cadence.com/chws
If proxy credentials are required to access the Internet, provide the same when requested by the installer.


16:57:18 21 May 2025 : *****CONNECTION STATUS CHECK*****
16:57:18 21 May 2025 : Internet Connection : Available (Passed)
16:57:18 21 May 2025 : Security Protocol TLS 1.2: Available. If PSpice for TI installation fails, unblock TLS 1.2
16:57:19 21 May 2025 : Proxy Test : Proxy Credentials not needed

我已经尝试了几次安装程序,打开和关闭 Windows 防火墙。 我还进行了一些测试、以确保 TLS 1.2正常工作。

我还尝试调用日志文件 记录的最后一个命令:

orLibraryDownload.exe -mode full_install

但它就位于此处、控制台中不会显示任何消息。

我在这里的设置是完全标准的、PC 在 DSL 路由器后面的网络上。

非常感谢您提供的任何帮助。


GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    您有这个文件夹吗?

    C:\cds_spb_home\cdssetup\pspTILibDir

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    是的、我确实有这个文件夹。 下面的屏幕截图显示了其中的日志文件以及该文件的内容:

    谢谢、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    库文件夹不应为空。 您是否要在生成调试文件时重新安装该工具?

    1. 创建新的环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。 将其设置为类似"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt"的内容。
    2. 运行安装程序并 等待一段时间、直到它卡住、然后共享文件"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.TX"
    3. 删除 环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。

    步骤3很重要、否则该文件将不断增长。

    谢谢、

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我按照您的指示设置变量、并今天运行安装程序。 我附加日志文件。

    但是、我不知道它是否与变量相关、但可能是某些远程服务器的可用性、但这次安装成功了。

    感谢您的帮助、希望日志文件将提供一些线索、以便将来其他人可以修复此问题。

    谢谢、

    GREG

    e2e.ti.com/.../8270.LicLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,新的日志文件不会有太多的帮助,因为安装成功,最后一个只说它在做什么。 总之,我很高兴它的工作。 这可能是网络问题或文件服务器运行缓慢。

    谢谢、
    Jc.