This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010272:通信瞬态保护

Guru**** 2922270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512719/tida-010272-communication-transient-protection

器件型号:TIDA-010272

工具/软件:

您好、  

有两种参考设计、其瞬态保护略有不同。

TIDA-010272参考设计在 COM 线路之间使用 TVS 二极管(TSD05CDYFR)、并从内部 COM 线路接地的双向 ESD 二极管。

BMS060A_BQ79731参考设计不在 COM 线路之间使用 TVS 二极管、在内部 COM 线路上使用标准 CAN ESD 二极管。

客户建议将 ESD 二极管保护装置放置在外部 COM 线路连接器引脚附近、如最后一个片段中所示。

根据 TI 此类通信的经验、您会推荐以下哪种拓扑? 您能解释一下原因吗?

 

如果有任何其他更改、您会建议他们知道。

 

TIDA-010272参考设计

 

BMS060A_BQ79731参考设计

 

建议:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议将 ESD 二极管放置在变压器的两侧、如上图所示。 并确保将其与 BQ 器件放置在非常靠近的位置以及与电容器放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢、有时在连接器上添加 ESD 保护、以防止 ESD 进入器件。 我想知道将它们靠近 BQ 器件背后的原因是什么、有没有特别的好处?