This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:有关实验4的一些问题

Guru**** 2546390 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1514774/tida-01606-some-questions-about-lab-4

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D

工具/软件:

您好:  

我正在使用之前版本的电路板进行测试。

我对实验4有一些问题。

首先、

图1. 使用500欧姆电阻器时的实验3 (电流控制)电压和电流波形(Y 连接)

开关频率为100kHz、Vdc = 750V、idRef_pu = 0.02 (电流环路 ISR 以 Fsw 运行)
PI 控制器的每个增益设置为 Kp = 6、Ki = 0.006 (因为我可以在图1所示的此条件下获得最佳波形)

所以、我转到实验4
如设计指南中所示、缓慢地将直流母线电压斜升至750V、在 TINV_startPowerStage 变量中输入"1"。 一旦将电网的交流电压斜升至220Vrms、我也会打开继电器。
连接继电器后、栅极驱动器的 DSAT LED 亮起、我可以观察到电网过流标志设置为"1"。

我想发生这种情况是因为对交流电源中电流控制器的响应与电阻负载不同、我使用了设计指南提供的 PI 控制器增益。 在这种情况下,结果与之前的测试相同..(所以 SAD )

我更改了 Vdc 100V 和 Vrms 30V、并启动了实验4。 (结果相同。 DSAT LED 亮起、iGrid 过流标志。)

根据我的理解、当 TINV_startPowerStage 变量设置为"1"时、如果前一个 vGrid 值为负值并且当前值为正值(过零??)、则测量电网电压并启动电流控制环路和 PWM 操作。

我认为尽管 PLL 未锁定、电流控制环路和 PWM 操作也已启动。 所以,我改变了顺序。

1.缓慢地将 Vdc 斜升至100 V
2.将交流电压斜升至30Vrms (当电网电压的 d 轴大于我设定的值时,继电器自动开启)
3.在 CCS 调试窗口中观察图形以确认 PLL 正在锁定
4.当 PLL 锁定电网电压时、将 TINV_clearPWMTrip 设置为"1"(也会启动电流环路)

在此序列中、DSAT LED 未亮起、无电网过流标志。 但电流波形并不正常、如图2、图3所示。

IDREF_PU 设置为0.0023 (0.0023*32 = 0.0736A)。

图2. 电流环路和 PWM 操作开始(触发)后的电网电流波形

图3. 与图2相同(已触发)

当 I 更改 KP 和 KI 时、电流波形会改变。

当 Vdc 750V 时、Vac 220 Vrms 没有 DSAT LED 亮起、但 iGrid 过流标志变为"1"。

(我阅读了  UCC21710QDWQ1的数据表、它说、由于分流电阻器的寄生电感、漏源极到源极 的高 di/dt 会导致电压反弹(我认为在使用 TIDA-01606栅极驱动器的电阻分压器检测 OC 时、这种方法是相同的)和电路板布局寄生效应、从而导致 OC 引脚误触发。 电流控制和 PWM 操作是否可能从 PLL 未正常锁定开始、从而导致高 di/dt?)

我更改的顺序是否正确?
如果我改变的顺序是正确的,唯一的问题是增益。 我可以调整 PI 控制器的增益以获得清晰的正弦波形、然后将 Vdc 增加到750V、Vac 增加到220Vrms、并再次调整 PI 控制器。


谢谢你、祝你愉快!
-Chaehyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaehyun,

    您使用的是哪个硬件和 DPSDK 版本?

    您使用了什么预充电电阻器?   

    继电器关闭之前、您是否监控了电网电压和逆变器输出? 以检查相位是否已锁定。

    您是否使用电网仿真器测试实验4? 如果是、最好先在较低的电压下进行测试  

    -开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelvin、

    您使用的是哪个硬件和 DPSDK 版本?

    我要测试的硬件版本为 E6、DPSDK 版本为5.04、CCS 版本为12.8.0 (带 TMS320F28379D)。
    作为设计指南的40页、这里提到了将电容器134连接到 J2上的引脚40 (我猜 J5是对的)。 但是、我 找不到与相应引脚 ADC-D4相关的任何代码。 连接是否正确?

    您使用了哪些预充电电阻器?

    预充电电阻器为47欧姆(您是指与继电器并联的电阻器?)。

    在继电器关闭之前、您是否监视了电网电压和逆变器输出? 以检查相位是否已锁定。

    此外、我监控电网(三相)的电压、并检查 PLL 是否正常工作(当电网电压(A 相)为峰 值时、PLL 也具有峰值。)

    您是否使用网格仿真器测试实验4?

    我正在使用三相交流电源(PRE2012S 操作电源、我确认电源通常使用示波器施加三相电压)、直流电源、控制卡和功率级硬件测试实验4。

    VDC 750V、VAC 220Vrms、IDREF_PU 0.02
    KP = 0.3、KI = 0.006
    绿色波形显示极点电压(顶部 MOSFET 的源极和 PGND)

    当继电器在 Vdc 750V、Vac 220Vrms 下闭合时、会出现电网过流标志和栅极驱动器的 DSAT LED 问题。

    电流波形取决于 PI 控制器的增益值。 所以可悲的是,这似乎是一个电流控制器调优问题。 哈哈...
    您能给我一些调整 PI 控制器的技巧吗?

    我还有其他问题、

    1、LPF 的截止频率通常设置为开关频率的10%。 数字 LPF 的截止频率是否也会根据 main.syscfg 写入的开关频率自动更改?  或者、我是否应该通过适当的计算更改 LPF 中使用的系数 K1和 K2?

    2.我从其他人的问题中发现 f28379d 使用 SPWM。 我是否可以通过更改一些代码来使其与 SVPWM 配合使用?

    3.电网仿真器与交流电源之间的测试结果是否有区别?

    4.我可以在实验4中使用 DDSRF 代替 SRF 吗?

    很抱歉问您很多问题。

    我将在未来的 PFC 运行中使用相同的三相交流电源来仿真系统(实验5-)


    感谢您的答复
    -Chaehyun