This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55289-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1498016/tps55289-tps55289

器件型号:TPS55289

工具/软件:

尊敬的 TI 团队成员:

降压/升压 PWM IC 的驱动条件:

输入电压= 12V

输出电压= 6.5V (+/-5%)

负载电流(最大值) = 1mA ~ 4A  

电压纹波=(+/-) 325mV

您能否 根据 TI 的 SPICE 建模为我们提供一些有关此增益裕度和相位裕度的反馈?

谢谢&最棒的问候!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Bryce 将在两天内向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzannbor:

    感谢您的联系。

    增益裕度和相位裕度可从随附的计算工具中的波特图结果中读取、您可以填写该表、尤其要注意输出有效电容值。

    或者、您也可以与我们分享原理图、告诉我们输出电容器的器件型号、我们可以为您检查 gm 和 PM。

    e2e.ti.com/.../TPS55289-Design-Calculation-V1.0.xlsx

    BRS、
    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS55289相关电路原理图可参考随附的 file.e2e.ti.com/.../TPS55289-Circuit-Schematic.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzannbor:

    我将研究这一点,并答复你这两天,谢谢.

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzannbor:

    感谢您的联系。

    1.输入电压范围是多少? 6V-16V?

    2.从原理图上看,我看不到输入输出电容器和电感器。 您能否分享 TPS55289-Q1的完整原理图?

    3.建议焊接 EN 下拉电阻 RB16。

    4、MODE 引脚需要与 VCC 或 GND 连接才能选择 I2C 地址。

    5.检查 SCL 和 SDA 引脚是否均通过上拉电阻器与 VCC 连接。

    6. ISP 和 ISN 引脚不应悬空。

    7、我们需要输出电容器的器件型号来检查 COMP 参数。

    8.通过网带将所有信号引脚的接地端连接到 AGND、并将 AGND 与电容器接地端的 PGND 连接到 VCC 电容器接地端。

    9、遵循所附的布局指南,并在完成后发送给我们进行审核。

    e2e.ti.com/.../TPS55289-Layout-Guide-line.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输入电压范围是多少? 6V-16V? -> 12V

    2.  电感器=4.7uH、Cin =117.4uF

    3、是的、通过 VIN 启用

    4、MODE 引脚需要与 VCC 或 GND 连接才能选择 I2C 地址。
      是的
    5.检查 SCL 和 SDA 引脚是否均通过上拉电阻器与 VCC 连接。
      是的
    6. ISP 和 ISN 引脚不应悬空。
      好的

    7、我们需要输出电容器的器件型号来检查 COMP 参数。

       33k Ω/10nF

    8.将所有信号引脚的接地端与 AGND 连接、并将 AGND 与 PGND 连接

      VCC 电容器处通过网带接地。

      好的

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzannbor:

    感谢您的反馈、

    1.在原理图中,我看不到输入输出电容器和电感器。 您能否分享 TPS55289-Q1的完整原理图?

    2.建议焊接 EN 下拉电阻 RB16。

    3.我们需要输出电容器的 ESR 值和器件型号来检查 COMP 参数。

    4.建议选择饱和电流大于8A 的电感器。

    5.遵循布局指南,并在完成后发送给我们进行审核。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tzannbor:

    抱歉、我对该块感到困惑、这似乎是 PSpice 仿真原理图、而不是实际的原理图、对吧?

    如果选择了输入和输出电容器、您可以分享 BOM 或器件型号吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice 仿真原理图只能针对负载瞬态和负载稳定运行。

    我们希望对增益裕度和相位裕度的稳定分析进行仿真。

    另一方面、输入的部件号意味着  Al_Cap、100uF、35V、35HVHC100M+P、SUNCON、Green 4、正确吗?

    Cin =47+68+2.35+0.05 =117.4F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的翁:

    该计算工具可以显示增益裕度和相位裕度。

    对于 Cin、如果考虑陶瓷直流降额、则可以。