This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020503:DCP020503U

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1516454/dcp020503-dcp020503u

部件号:DCP020503

工具/软件:

您好:
我叫 Wanki Kim、是韩国电力相关研究所的研究员。

我们目前正在使用 DCP020503U IC 来提供3.3V 稳压电压。 但是、当我们提供4.9V 的输入电压时、输出电压测量值约为3.8V、而不是预期的3.3V。
我们想问一问这个问题。

我们将附上当前正在开发的部分电路和 PCB 原图、以供您参考。

感谢您的支持、 我期待您的答复。

此致、

Wanki Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出未调节、因此如果您测量 Vout=3.8V、如何通过绘制10个左右的点来绘制直流调节曲线并绘制图形。 记录线路和负载调节。

    Steve