This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:使用 DAC 作为电压发生器时、TINA SPICE 结果问题?

Guru**** 2754155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1517237/tina-ti-tina-spice-result-issue-with-dac-as-voltage-generator

器件型号:Tina-TI

工具/软件:

我创建了由电压发生器驱动的 TINA SPICE 模型、该模型表示来自 CC1312R1的 DAC (基于 ADCREF)、它在万用表上输出约1.416V。

我使用万用表在 VF2上测得的电压最大值约为0.050V、而不是311 V TINA 告诉我预期的电压。

作为 SPICE 新手、我怀疑电压源设置不正确?  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1312r.pdf#page=33
查看数据表部分、我看到了一些提到的内部电阻。  
我曾尝试过与他们一起玩,但没有任何效果。  

或者是否有更好的方法来完全设置 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否要在回复中上传图片、而不是仅上传 URL? 我看到一个断开的链接:

    更好的是、请上传 tsc 文件。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:  
    不知道为什么图像不能为你工作,似乎在 PC 和移动对我工作.  
    我也在这个答复中上传了 TSC  

    e2e.ti.com/.../adj_2D00_boost_2D00_tlv9001_2D00_ryc002n05_2D00_v2.TSC

    感谢您查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修复了原型上的接线故障、但 在 VF2测试点上仍然只有100mV 最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离的问题,我做了一个新的 simpeler 香料模型,见附件。
    e2e.ti.com/.../dac_2D00_impedance.TSC

    如果我将电压发生器的内部电阻设置为大约50k Ω、结果看起来要更接近。  

    该值完全基于 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1312r.pdf#page=33
    Zmax 部分。 不过我是以 VREF=ADCREF 的方式运行 DAC、没有为其提供阻抗电阻?
    任何人都可以在 CC131X 上为 VREF=ADCREF 的 DAC 提供内部电阻吗?   



    我想知道这是正确的解决方案吗、任何反馈都非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lode:

    如果您的器件由3.0V 电源供电、则表明您已经非常接近正确的值:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:  

    感谢您的关注!  
    但是、我的 VREF 不是 VDDS、而是 ADCREF。 您能确认 VREF 源不会影响电阻吗?  

    此外、根据我最后一个示例、在 SPICE 模型中使用该电阻是正确的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lode:

    根据我们的验证团队、VREF=AREF 和 VREF=AREF 之间的数字相似 VDD。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    那么如何知道是否启用了电荷泵呢?  
    这是否与与参考的 DAC_PRECHARGE_EN 寄存器相关?

    此致、Lode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lode:  

    您可以在这里找到问题的答案: (+) CC1352R:DAC 规范-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

    此致、

    Arthur