This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:Cadence 许可证服务器&#39的 IP 地址不正确

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1520946/pspice-for-ti-cadence-license-server-s-ip-address-is-incorrect

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

PSPICE for TI 许可证服务器的 IP 地址不正确。

完成相关线程的测量时、TI 的 PSPICE 主机名为: cdsplicwc.cadence.com.co.ltd、正确对应的 IP 地址应为: 64.207.220.106

不幸的是 , 我已经尝试了所有的计算机,并且 DNS 服务器返回的主机名  cdsplicwc.cadence.com.co.ltd 的 IP 是 60.190.255.211

以下是位于中国的计算机:

这里是位于荷兰的计算机:

这意味着这不仅是中国本地 DNS 的错误,几乎所有的 DNS 都有同样的问题。

我还尝试使用域到 IP 检查网站、它还表明:

这意味着几乎所有 DNSS 都会 将 cdsplicwc.cadence.com.co.ltd 返回到 60.190.255.211、但这是一个错误的 IP、这将导致 PSPICE for TI 在以下信息中显示:

而且、由于我们无法连接到 Cadence 许可证服务器、因此也无法使用 PSPICE for TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Floyd:

    不确定您从哪里获得该 URL。 您可以通过访问" 测试连接"来检查该链接。

    您的组织的网络设置可能会阻止成功连接、即使上述 URL 返回成功。 请生成与此类似的日志文件以进行故障诊断:

    1. 创建新的环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。 将其设置为类似"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt"的内容。
    2. 运行安装程序并 等待错误消息、然后共享文件"C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.TX"
    3. 删除 环境变量"CDS_LIC_QA_TEST"。
    4. 共享文件  LicLog.txt

    步骤3很重要、因为否则、文件会随着时间的推移而增大到很大的大小。 我们不想让他们在路上遇到问题。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、朱先生、

    感谢您的答复。

    我从原始问题获得了 URL:

    请 首先阅读原始问题、它讨论了许多关于某些机器无法连接到 Cadence 许可证服务器的原因。

    我发布此主题是因为我发现许可证服务器 IP 不正确不是单台计算机的故障、几乎所有 DNS 服务器都返回许可证服务器的 IP 不正确、这可能是 Cadence 内部网络的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Floyd:

    您在命令窗口中得到的内容可能不是程序看到的内容、因为许多计算机没有直接连接到互联网。 例如、我不能 ping 公司网络内的 IP 、也不能 进行域查找:

    但是、我可以运行 PSpice for TI、而不会出现问题。

    请注意、我可以解析家中 PC 上的 IP 地址:

    Jc.