This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:变压器两侧的铜板的用途

Guru**** 2921280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1522713/tida-010054-the-purpose-of-the-copper-plates-on-the-sides-of-the-transformer

器件型号:TIDA-010054

工具/软件:

我注意到、变压器的铜板通过螺栓固定在实际硬件的两侧。 您能解释一下它们的用途吗?
是否可以在变压器顶部安装一个电感器、并使用铜板将电感器和变压器连接到电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  
    正确的做法是、将电感器安装在变压器的顶部。 铜部分是电缆接线片、用于将变压器连接到 PCB。 电缆的另一端直接焊接到 PCB 上。

    此致、

    Andreas