This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 实现最大占空比

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1513309/maximum-duty-cycle-implementation

器件型号:LM5025

工具/软件:

我正在尝试理解 LM5025上的最大占空比的工作原理。  目前、我有一个正激式转换器、其基准时钟频率为200kHz、使用 RT 进行配置、并以50%占空比将225kHz 时钟馈送到 SYNC 引脚。  LM5025有哪些要求来实现数据表中"振荡器和同步功能"所述的最大占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请阅读数据表。 您可以搜索同步以满足您的所有需求。 以下是我对数据表的引文。 请进行审核。 如果您对以下内容有具体问题、请让我们讨论一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的困惑来自如下所示数据表的突出显示部分:

    对我来说、阅读这一部分意味着同步引脚上信号的占空比将限制 SYNC 引脚的占空比、但允许通过设置最大导通时间的斜坡引脚覆盖占空比限制。  SYNC 引脚的占空比是否会影响最大占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、SYNC 脉冲宽度将限制运行的最大占空比。 因此、最好将同步脉冲宽度设置为更窄的范围、以允许同步脉冲占空比 D 具有1-D >转换器运行 Dmax、然后转换器 Dmax 不受 SYNC 脉冲的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的测试中、向 SYNC 引脚施加50%占空比的同步时钟对最大占空比没有影响。  在使用50%占空比 SYNC 信号的测试中、我看到输出占空比从20%变为80%、具体取决于负载的输出和输入电压。  我没有在这个范围之外进行测试。

    LM5025如何通过 SYNC 引脚设置最大占空比?  是否有启用此功能的电压阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能展示 SYNC、OUTA 和 OUTB 的波形来帮助我理解问题吗?  

    数据表显示 OUTA Dmax = SYNC (1-D)。 因此、SYNC 下降沿应触发 OUTA 脉冲上升、SYNC 上升沿应终止 OUTA 脉冲。

    如果不同、那么首先需要检查 OUTA 是否与外部同步。 您能否改变 SYNC 以增加到250kHz 或300kHz、看看 OUTA 是否可以跟随 SYNC 增加到该频率? 还请显示这些情况下的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面是4个示波器截图、展示了我在系统中看到的 LM5025内容。  其中2个在 SYNC 时钟上具有50%的占空比、另2个在 SYNC 时钟上具有25%的占空比。  前2个使用 SYNC 时钟、唯一的区别是转换器上的输入电压。  如果占空比限制为 SYNC 时钟的(1-D)、则不存在时钟在前两个周期中应能够高于50%的情况、但占空比达到60%。  最后2显示的条件与前2显示的条件相同、但占空比为25%的同步时钟。

    前2个波形的行为与我对数据表中所述行为的理解不符。

    通道1是同步时钟

    通道2是输出 A

    通道3是输出 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 SYNC 1-D = 50%时、OUTA D = 60%是由于容差造成的吗?

    您是否可以尝试 SYNC 1-D = 75%然后检查 OUTA D 是否可以大于60%?

    它看起来这是一个说明、而不是一个规格、因此可能存在一些相关的容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另请注意方框图、该图显示您仍需要正确设置斜坡、以通过最大 VxS 钳位实现正确的占空比钳位。 方框图显示 SYNC 对 VxS 钳位比较器没有影响、因此方框图显示的最大宽度脉冲终止仍需要最大 VxS 比较器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、正确设置后、最大 VxS 钳位可以降低最大占空比的限制。  据我了解数据表、SYNC 时钟可以设置开关频率和最大占空比。  这种限制是如何产生的?  下面是输入电压关闭(仅 IC 已通电)时的2个示波器捕获图。  1个时钟同步时、占空比为90%、1个时钟占空比为14%。  两者在 OUT A 和 OUT B 上都具有相同的占空比。 根据此结果、据我所知、SYNC 时钟对最大占空比没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要设置 SYNC 以允许 VxS 钳位。 方框图显示 SYNC 不影响 VxS 钳位比较器。 因此、我认为数据表意味着设置 SYNC 和 VxS 钳位、从而使 VxS 钳位可以正常工作。 这意味着、SYNC 必须有足够的时间触发 VxS 钳位、以实现 VxS 钳位比较器功能。 同样、该图显示 SYNC 无法钳制 VxS、SYNC 的行为类似于时钟来设置 S-R 触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的理解是、VxS 钳位只能设置绝对最大占空比、是反馈环路的一部分。  若要使用同步时钟来设置最大占空比、您必须禁用内部振荡器、而不是在同步时钟发生故障时让其作为冗余运行、并且您希望该单元继续工作。

    感谢您的帮助。