This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:采用 uc3842的外部 IC 过压保护

Guru**** 2911640 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521585/uc3842-external-ic-over-voltage-protection-with-uc3842

部件号:UC3842

工具/软件:

目标:为 UC3842实现外部过压保护(OVP)

根据 UC3842数据表、关断技术部分介绍了如何使用外部晶体管实现外部过压保护。 根据这种方法、您能否提供 UC3842 IC 与外部 OVP 电路一起使用的任何实际设计示例、参考或应用手册?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有实际电路。 数据表中的电路可供您考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生过压情况时、该方法涉及将 COMP 引脚接地。 尽管没有官方参考资料、但我想知道在您看来、使用基于此概念的晶体管和比较器来实现过压保护(OVP)功能是否可行。 此外、如果通过下拉 COMP 引脚来实现 OVP 功能存在任何潜在问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据数据表提供的电路执行 OVP 是可行的。 如果您需要闭锁 OVP、则使用该 SCR 电路、而不需要闭锁 OVP、然后使用不带 SCR 的电路。 需要注意的一点是、当 OVP 触发(即 COMP 下拉)时、您需要确保 OVP 电路仍处于激活状态、因此需要考虑正确偏置电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这是否意味着可以以数据表作为参考来设计和实现 OVP (过压保护)功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、可以使用数据表电路来设计用于您的应用的 OVP 电路。