This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:ANPC 逆变器的 PWM 开关策略

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, TIDA-010210, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1518315/tida-010210-pwm-switching-strategy-for-anpc-inverter

器件型号:TIDA-010210
线程中讨论的其他器件:TMS320F28377DAMC3302

工具/软件:

您好、

我参考的是11kW 三相 ANPC 的设计指南。 本应用手册指出:"经优化的控制方案只需要6个 PWM
而标准实现需要9个 PWM "。

问题1:这6个 PWM 开关策略是出于某种原因还是微控制器没有足够的 PWM 信号? 使用 AND 和 OR 逻辑使用4PWM 转6PWM 生成的任何优势、如下所示。

我将 TMS320F28377D 用于 ANPC 逆变器。 使用的 PWM 策略如下所示。

PWM 信号 数量 十分之一
EPWM1A 问题2A. 低频
EPWM1B 问题3a. 低频
EPWM2A 问题1A. 300kHz
EPWM2B 问题5A 300kHz
EPWM3A 问题6A. 300kHz
EPWM3B 问题4A. 300kHz
EPWM4A 问题2B 低频
EPWM4B 问题3b. 低频
EPWM5A 问题1B 300kHz
EPWM5B Q5B 300kHz
EPWM6A 问题6b. 300kHz
EPWM6B 问题4B. 300kHz
EPWM7A 问题2c. 低频
EPWM7B Q3C 低频
EPWM8A Q1C 300kHz
EPWM8B 问题5C 300kHz
EPWM11A Q6C 300kHz
EPWM11B 问题4C 300kHz

 问题2:这18 PWM 策略是否正常? 我们可以 为 ePWM 编程300kHz 开关频率吗?   

我已经看到大部分 ANPC 应用手册、它使用外部4个开关作为高频开关、内部2个开关作为低频开关。  

问题3:当我们使用外部 高频开关(Q1、Q5、Q6、Q4以300kHz 进行开关)时、我们会获得任何优势? 如果我们将其更改为内部高频开关(Q2、Q3 = 300kHz)、那么功率损耗、效率将受到什么影响。  

请帮助您回答所提出的问题。 它将有助于了解 ANPC 逆变器设计策略。

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Namita、  

    是的、PWM 配置通过上述方式完成、以优化 标准 MCU 上的实现。  

    2.更多有关开关方案实现的信息、请参阅设计指南(TIDA-010210参考设计| TI.com 、在设计文件下) 和软件用户指南(随 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com 中的代码一同提供)。  

    3.需要从损耗、效率等方面研究使用300KHz 的情况  提高开关频率 将减少磁性元件、但是 EMI 滤波器级的设计需要能够符合行业标准。 TIDA-010210的硬件是针对100kHz 开关频率进行设计和测试的。  

    此致、

    Veda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vedatroyee 的回答。

    我还有一个与相同11kW 应用中使用的采样频率相关的问题。 用于电流监测的 ADC 采样频率是多少。

    如果开关频率接近300kHz、我们是否需要高带宽隔离放大器。 我可以看到使用的 AMC3302隔离放大器的带宽为340kHz。

    请帮助您输入。

    谢谢、

    Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Namita、  

    ADC 采样率(和中断服务例程)当前为50kHz。  

    有关开关频率和采样频率的更多信息、请访问主题: (+) TIDA-010210:开关频率-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛。  

    此致、

    Veda