This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010940:ADC 隔离

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03, TIDA-010940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1518834/tida-010940-adc-isolation

器件型号:TIDA-010940
主题中讨论的其他器件:AMC131M03

工具/软件:

尊敬的专家:

为什么 TIDA-010940使用分流电阻器对电流进行采样但没有任何隔离? 不应该将分流器+光电二极管或 CT 分流到 ADC 中? 或者至少使用 AMC131M03?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joyce、希望一切顺利  

    由于 RS 和用户接口(MCU-485)之间存在隔离、

    如果使用分流器计量超过1个相位、则需要隔离、但在这里、数字 GND 连接到相位1的电压。 这个设计可以是成本更低的1ph 仪表、无需在 ADC 和 MCU 之间进行隔离。