This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22951:一些损坏问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22951, PMP23069, PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1516738/pmp22951-some-dammage-issue

器件型号:PMP22951
主题中讨论的其他器件: PMP23069PMP23338

工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 PMP22951作为他们的新设计。 但他们发现了一些问题。

PFC 启动或关闭时看到 PFC。  GaN 卡可能会损坏、并且他们发现 BBSW 和 VDD 接地短路。

是否有客户报告过此问题? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否确认客户所使用的参考设计? PMP22951原理图中没有名为"BBSW"的网络。 您的客户是否可能使用 PMP23069或 PMP23338?

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    BBSW 是 XMG3522R050QRQSTQ1的引脚42。  GaN 半桥子卡上的元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的澄清。 PSFB 中初级侧的所有4x GaN 上的 BBSW 是否都短路? 还是仅限于某些? 与 PMP22951相比、GaN 的布局是否有任何变化、或者它们是否按原样使用 GaN 集线器卡?

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    客户回复:低侧臂中的 GaN 更有可能损坏。 和布局相同的   GaN 集线器卡。

    需要哪种关键波形? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    只有一个低侧 GaN 损坏还是两个低侧 GaN 都损坏?

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    它是随机的、但主要发生在受损的低侧。

    但得到了客户侧的 PWM 和 VDS 以及变压器波形。  

    红色: 变压器波形 (用于测量变压器两端的不同探头)

    蓝色:VDS

    绿色:PWM

    400V 至200V (条件是低负载20W)(

    在60°C 至70°C 的低负载(20W) GaN 温度下。 正常吗?  

    您可以提供电子邮件地址吗? 我可以向您展示原理图和布局。 谢谢)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    由于循环电流不足以实现 ZVS、预计 PSFB 在负载较轻时会在电桥一侧失去 ZVS。  

    我的电子邮件地址是 ben.lough@ti.com

    此致、

    Ben Lough