工具/软件:
您好的团队、
我对此参考设计有一些问题。
- C1-C4部件的耐受电压为440Vac、输入690VAC 是否有问题?
另外、C4的作用是什么? - 二极管电桥中的二极管(D1-D12)耐受电压较大、是否需要这一耐受电压?
我认为可以为每条线路使用一个二极管、或者将耐受电压降低一半、但这是正确的吗? - 请解释在"5.2.1输入二极管桥"中假设功率因数 cosθ 为0.6的原因。
- 我想知道如何计算120uF (C11)、从而平滑由"5.2.5VDD 电容器选择(CDD)"绕组产生的电压。
此致、
Ryu。