This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI - Bug - simulation settings 窗口将打开为空

Guru**** 2551260 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, 74AC11000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1515840/pspice-for-ti-pspice-for-ti---bug---simulation-settings-window-opens-blank

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题: 74AC11000中讨论的其他部件

工具/软件:

您好、我们遇到了一个奇怪的 PSPICE-FOR-TI 错误:

"仿真设置"窗口开始打开空白、没有内容、因此无法配置仿真、启动时、它自然结束、没有结果。

这种行为仅在最近才开始发生、几周前"设置"窗口正常显示。

没有明显的变化、可能在后台执行了一些 Windows 10实化。

从现在开始、旧工程和所有新工程都将显示空白设置。 因此、仿真不再是可能的。 应用程序重启、PC 重启不起作用。

PSpice:23.1-2024 S001 Windows SPB 64位版本

COrTclUtils_sGetLocale:en-GB

操作系统: Windows 10 Pro

我们尝试了用户遇到相同错误的旧线程中的所有提示,但在过去和现在,似乎都没有解决它。

有人请。 建议如何解决这个问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    这是否会发生在每个项目上? 如果是、请退出 PSpice for TI、重命名这些文件夹并重新启动:

    "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_CAPTURETIP Spice_Install "

    "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIP Spice_Install (C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIP 目录)"

    如果仅在几个项目上发生这种情况、请共享这些项目。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JC、感谢您的快速响应。

    遗憾的是、重命名尚未解决问题-新旧工程和新工程中都存在空白的仿真设置窗口。 另外-这两个文件夹在 PSPICE 重新启动后就重新创建了、我想、这是预期的。

    实际上、问题发生在任何项目上、甚至是从零开始创建的简单项目。

    有任何其他建议吗?

    谢谢

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    请在编辑器中打开并检查行是否为"LIBPATH"?

    如果 安装了其他工具、它可能有一个环境变量"$CDSROOT"、 请在环境设置中获取其值:

    现在、请确保所有这些路径(除以";")均有效。 在本例中、将为"C:\cadence\SPB_24.1\tools\pspic\Library"和"C:\cds_SPB_home\cdssetup\pspTILibDir"

    此致、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我请求搜索并发现 Indeed PSPICE.ini 变量"CDSROOT"未列在用户环境变量下。

    PSPICE.ini:

    LIBPATH=$CDSROOT\tools\Pspic\Library;C:\cds_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir
    BACKUP=$CDSROOT\tools\pspice\Backup

    我已尝试修复它手动添加此变量:

    所以现在所有的路径都指向现有的目录(希望到正确的目录?)。

    DIR %CDROOT%\tools\PSpice\Library;C:\cds_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir

     C:\cadence\PSpiceTI\tools\PSpice\Library 的目录

    2025年04月29日 12:33 PM    

             。
    2025年04月29日 12:33 PM             .
    2024年01月30日 02:52 PM           41,230 breakout.lib
    2021年07月21日 08:37 AM              813 breaking.libsig
    2023年11月20日 04:17 AM        2,238,673 cdn_psp_tipspice.lib
    ...

     C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir 的目录

    2025年05月19日 03:20 PM             。
    2025年05月19日 03:20 PM             .
    2025年04月29日 09:03 PM            1627 2025_April_29_20_58_11.log
    2025年05月19日 03:20 PM                0 2025_May_19_15_20_27.log
    2023年12月01日 03:29 PM            7313 74AC11000.lib
    ...

    但遗憾的是、这并没有使 PSPICE 正常工作、"设置"窗口仍然为空、无法启动仿真。

    还有其他建议吗?

    此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    如果您没有安装 Cadence 中的其他工具、则通常没有$CDSROOT。 话虽如此、您的时区是什么、一天中的哪个时间是召开电话会议的好时机?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、见我的 PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    顺便说一下、您的操作系统是什么?

    您还会尝试一下吗?

    编辑此文件: "c:\cadence\PSpiceTI\tools\bin\orCefSettings.ini"、在其中附加以下行:

    lang=en-US

    打开 PSpice 并在命令窗口中键入以下命令、然后按 Enter。 等待一段时间、成功执行命令后、重新启动工具、看看这样是否有用

    DboTcl Helper_Re 注册器 OrCADPlugins

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    操作系统: Windows 10 Pro (在我的初始帖子中声明)

    您提到的 ini 文件已经有 lang=en-US

    另一方面、COrTclUtils_sGetLocale 命令获得"en-GB"-不确定它有什么意义。

    嗯、我执行了您问过的命令。

    它没有解决问题。

    请注意、我们的 PSpice 安装大约2个月前已经正常运行了一段时间。 关键是它最近已经停止工作。 我怀疑有关背景的一些更新。

    谢谢。此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    因此、您是否尝试将 orCefSettings.ini"?中的"lang=en-US"替换为"lang=en-GB"

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没有更改、抱歉 PSpice 仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我们已经没有时间了。 已重新安装所有组件并让 PSpice 实际正常工作。 我们没有更新、没有新的库等、希望在我们的实际工程中保持 PSpice 的有效性。

    感谢您的努力、尽管问题未得到解决。 当我们再次遇到错误时、我可能会重新打开它。

    谢谢、此致

    Robert