主题: 74AC11000中讨论的其他部件
工具/软件:
您好、我们遇到了一个奇怪的 PSPICE-FOR-TI 错误:

"仿真设置"窗口开始打开空白、没有内容、因此无法配置仿真、启动时、它自然结束、没有结果。
这种行为仅在最近才开始发生、几周前"设置"窗口正常显示。
没有明显的变化、可能在后台执行了一些 Windows 10实化。
从现在开始、旧工程和所有新工程都将显示空白设置。 因此、仿真不再是可能的。 应用程序重启、PC 重启不起作用。
PSpice:23.1-2024 S001 Windows SPB 64位版本
COrTclUtils_sGetLocale:en-GB
操作系统: Windows 10 Pro
我们尝试了用户遇到相同错误的旧线程中的所有提示,但在过去和现在,似乎都没有解决它。
有人请。 建议如何解决这个问题?
谢谢