This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010244:关于 HGND C 和 HGND C_FB

Guru**** 2924600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1518984/tida-010244-about-hgnd_c-and-hgnd_c_fb

器件型号:TIDA-010244

工具/软件:

尊敬的支持团队:

在 Figrue 2-2中、HGND C 和 HGND C_FB 是分开的、但在图2-3中进行了连接。 如果它们连接在一起、C58和 R73在图2-2中扮演什么角色?  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 R105使用铁氧体磁珠进行 EMI 优化、则 HGND C 和 HGND C_FB 可以不同。

    010244设计已进行 EMI 合规性测试、R105是 PCB 上的铁氧体磁珠占位符、以防万一。

    R73和 C58表示输入 RC 滤波器的一半、就像 R68和 C56是另一半一样、因为 C 线到 D 线(D=中性线)的电压将在正(+)值和负(-)值之间摆动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我同意 "R73和 C58代表输入 RC 滤波器的一半"。    如图2-3所示、HGND C 和 HGND C_FB 已连接在一起。  在我看来、半 RC 滤波器无法正常工作。    

    当 R105组装 FB 时、 HGND C 和 HGND C_FB 可能会不同、以实现 EMI 优化。  

    当 R105组装有跳变电阻器时、 HGND C 和 HGND C_FB 可以连接在一起。

    正确吗?  

    谢谢、