Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208
工具/软件:
您好团队:
我们基于 TIDA-010208开发了定制 BMS。
以下是包含 BQ7697202 IC 的原理图图像。

我们将 TS2引脚保持 在 低电平、此时我们看到 PIN24处为1.8V。(REG18)
但是、在 REG1引脚处我们没有获得任何电压、另外、BREG 引脚为0V。
我们在+VBAT 引脚上提供+48VDC、+FET VD 来自中心、适用于 CHG-DSG FET、我们的电压也为~47V
您能帮助我们进一步了解此方面的工作吗?
为了从内部稳压器获取输出、我们是否需要任何其他配置?
正在寻找您的早期响应。
此致、
Umang