This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:REG1不存在输出电压

Guru**** 2915570 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1512444/tida-010208-output-voltage-at-reg1-not-present

器件型号:TIDA-010208

工具/软件:

您好团队:  

我们基于 TIDA-010208开发了定制 BMS。  

以下是包含 BQ7697202 IC 的原理图图像。  

我们将 TS2引脚保持 在 低电平、此时我们看到 PIN24处为1.8V。(REG18)

但是、在 REG1引脚处我们没有获得任何电压、另外、BREG 引脚为0V。

我们在+VBAT 引脚上提供+48VDC、+FET VD 来自中心、适用于 CHG-DSG FET、我们的电压也为~47V

您能帮助我们进一步了解此方面的工作吗?

为了从内部稳压器获取输出、我们是否需要任何其他配置?   

正在寻找您的早期响应。  

此致、

Umang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umang:

    您使用的是 BQ7697202、其默认 REG1为3.3V。 我希望它可以使用您展示的原理图进行构建。 您不需要将 TS2保持在低电平。 如果 AFE 因操作错误进入软关断模式、您应在唤醒后将其释放。

    您 VD 是否在一个示波器中提供了+REG、BREG、REGIN 和 REG18的启动波形?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的响应、根据您提供的链接、器件看起来处于软关断状态。  
    我们已保持 TS2永久处于低电平、而在 充电器输入端、LD 引脚具有0V、因为我们未连接到充电器侧的电压。  

    如果我们使用 RST_SHUT 引脚(<1s)复位器件、 器件是否仍需要 LD 引脚上的电压才能 从软关断模式退出?  

    此致、
    Umang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umang:

    LD 引脚保持高电平是进入 LD 软关断的条件、因此您无需操作 LD 引脚。

    部分复位可使器件退出 TS2软关断。 它是否可以在您的电路板上工作?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、我们已经对其进行了测试、器件不再处于睡眠模式。  

    谢谢、

    Umang