This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40988:运行参考设计时出现软件问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1520719/pmp40988-software-issues-with-running-the-reference-design

器件型号:PMP40988

工具/软件:

您好的团队、

根据电子邮件上的讨论继续此处。

请您就我们从客户那里收到的以下问题提供反馈:

是的、PMP40988 固件来自 DPSDK、此外、当尝试针对不同实验进行刷写时、可以观察到这一点

对于 lab4、TTPLPFC_LAB =4 映射到 TTPLPFC_lab.enum_lab = 3、如所示

对于实验 1、TTPLPFC_LAB =1 映射到 TTPLPFC_lab.enum_lab = 0。

 

此外、由于闪烁已成功、因此实验 3 中开始了 HV 测试、实验 4 在输入端连接了交流电网、并将具有恒压的高压电源板连接为负载、这时会注意到以下主要问题。

实验 3:

  1. 从设置和文档中、当 TTPLPFC_PWM_SwState.enum_pwmSwState 更改为 pwmSwState_normalOperation 时、变量变为 1、但在 ttplpfc.h 中为正常操作声明的值为 0。 确认这是否正常?

‘S遵循实验 3 “设置和文档“中所述的确切过程、采用 50V rms 输入、100V 恒定电压、向 DC_LINK 电容器进行电力传输的输入电流为 14A rms、输出电流为 10.11A DC。

 然而、如果针对任何其他输入电网电压和不同的恒压负载重复相同的过程、则不会进行电源传输、输入电流会发生如下所示的变化、并且 TTPLPFC_PWM_SwState.ENUM_pwmSwState 会在观察窗口中更改为值 9/5、而不是像前一步那样保持为 1。 我已经使用电网电压 120V、230V 和 220V、350V、400V 进行了测试。 请确认是否需要修改测试程序以及如何修改。

实验 4:

  1. ‘s针对输入 230V rms 和输出 400V 恒压负载执行“设置和文档“中所述的相同步骤、也会检测到 Swstate 不一致、突出显示了这一点

.2.  此外、还会观察到输入和输出电流中的瞬变、从而完全关闭系统测试台。 如何继续使用 lab4。

在全面了解输入和输出电压范围期间、是否需要考虑对实验 4/Lab3 的设置和文档中所述过程进行任何修改、并就此进行请求确认。

谢谢、此致、
Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    您会为我们提供更新吗? 客户在 6 月中旬有关于本主题的硬标题。

    此致、
    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    您是否已重新创建问题?

    此致、

    Daniel