This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:应在版本 1.3 中的 F28379D controlCARD 上修改的硬件设置

Guru**** 2584645 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1525072/tida-01606-hardware-settings-that-should-be-modified-on-the-f28379d-controlcard-in-version-1-3

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D

工具/软件:

您好:

在 10kW TIDA-01606 (E5) 参考设计中、提到当使用 F28379D controlCARD 时、“版本 1.1“


我目前使用的是具有硬件版本 R1.3 的 TMS320F28379D controlCARD。

在过去的版本 (R1.1) 中、我发现以下注意事项:
'在连接器 J3 上、使用跳线将引脚 2 和引脚 3 连接在一起。'
我想在硬件版本 R1.1 的背景下了解出现这种连接的具体原因。

为了确认我的 R1.1 电路板上是否也需要此跳线设置(并了解其功能用途)、我想申请 R1.1 controlCARD 的完整文档或用户手册(原理图,布局或修订说明,如果可用)。

非常感谢您的支持和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yung:  

    这是一个 c2k 控制卡特定问题。  请 将您的问题提交给 C2000 团队。

    -开尔文