This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:UCC28180 PFC 设计中的功率限制(参考:TIDA-00779)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28180, UCC2818A, UCC28070A, UC2854A, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1527525/tida-00779-power-limiting-in-ucc28180-pfc-design-ref-tida-00779

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC2818AUCC28070AUC2854A、INA199

工具/软件:

尊敬的团队:

你好。 我代表客户发布此查询。

目前正在为我的工程设计高功率因数校正 (PFC) 电路。 我正在根据您的 TIDA-00779 参考设计使用 UCC28180 控制器。

我的项目目标是为 5.5kW VFD 驱动的电动机泵补充太阳能。 在低太阳能输出期间(尤其是在冬季或多云条件下)、我想使用 PFC 电路从交流电源获取额外电力。 但是、由于接线和保护方面的限制、尽管负载可能需要更多功率、但我希望将交流线路的最大功率限制在 3.2kW。

 我的问题如下:

1.在可变输入电压条件下(例如 180V–260V AC),如何有效限制基于 UCC28180 的 PFC 的输入功率(而非电流)?

2.是否有外部的模拟或数字方法来限制最大功率,而不考虑线路电压?

3.修改电压环路补偿或 VSENSE 基准是否是设置软功率限制的适当方法?

4.如果您有任何关于此类功率限制控制的示例或应用手册,请引导我进行此类操作。

您的参考设计 TIDA-00779 对您非常有帮助、希望为变源极电压实现受控功耗提供任何指导或建议。

 

感谢你的帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin

    UCC28180 具有电流限制、但没有输入电压限制。 我们通常仅应用电流限制来保护功率器件、有时会通过外部比较器限制输入电压。

    如果您想要限制功率输入、则必须限制输入电流和电压、倍增电流和电压、并将结果提供给反馈、我认为仅使用模拟电路可能很困难。 您有微控制器吗?

    我还与其他团队成员一起检查他们是否有任何解决方案。

    此致

    Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、  

    如果 PFC 控制器包含输入电压前馈 (VFF)、则误差放大器输出可以(通常也会)用作功率限制。  
    在各种控制器中、E/A 输出通常称为“COMP",“,VCOMP"、VCOMP",“,"VAO"、"VAO",“,"VAOUT“"VAOUT "、 "等“等。“。  
    使用 VFF 时、VCOMP 电压几乎与允许的输出功率成正比、VCOMP 上的钳位电压会限制 Pout (max)。

    关键点是电压前馈、它会随着输入电压的变化而向上或向下调整电压环路增益。  
     环路增益与输入电压的平方成反比。  

    TIDA-00779 中使用的 UCC28180 没有输入 VFF、因此高压线路上 Pout (max) 的 VCOMP 电平远低于  低压线路上 Pout (max) 的 VCOMP 电平。  即使线路变化仅限于高压线、最大/最小变化率的平方也会导致 (max) 的相对较宽范围。

    UCC28070A、UCC2818A、UC2854A/B 是具有某种形式 VFF 的 CCM -PFC 控制器。  在 UCC28070A 中、它被量化为 8 个电平、因此存在一些 Pout (max) 变化、但降低到大约 130%。  070A 是交错的、所以量度而言、对于给定的 Pout、它可以更小、但它确实涉及到更多的部分。
    我认为 TIDA-00779 设计可以很容易地适应使用 UCC2818A 控制器的情况。  它具有连续的 VFF、因此 Pout (max) 变化可以保持紧凑。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的答复。 请查看我们客户的反馈。

    能否使用 INA199A1 调节输出电流? 例如、输出为 360V、10A。 VFD 具有 MPPT 功能、我相信它不会在电压下降时消耗更多电流。 我唯一担心的是、如果我以这种方式调节电流、输入电流波形是否会失真。

    另一个问题:如何检查 DIY PFC 扼流圈的饱和电流? 我没有示波器、那么还有其他方法可以找到它吗? 我将使用三个堆叠式 KS157A060 Sendust 磁芯来实现大约 45 匝的 500 µH 电感。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、  

    KS157A060 是一种金属粉末磁芯、其数据表中应具有 mu 与 H 场的曲线。  该曲线可用于转换为电感与偏置电流的曲线。  Sendust 没有突然的饱和特性、而是会随着电流的增加而逐渐降低 mu(和电感)。   

    INA199 的额定电压仅为 26V 或更低、因此必须在 PFC 输出的低侧使用。  

    UCC2818A 乘法器输出 Mout 驱动基准电流、电流放大器根据该电流对输入电流进行整形。

    IAC 输入会设置该形状、只要 IAC 未修改、交流电流形状就会保持未修改状态。  
    这使得 VAOUT 和 VFF 信号可用于操作以 调节电流。  VAOUT 只能通过向上调整 VSENSE 来向下调整、这可能会引入其他问题。  

    我建议操作 VFF 电压以调节输入均方根电流。  请注意、必须向上调节 Vff 以使 Mout 电流向下调节。
    另外、这是一个平方项、因此较小的变化会产生较大的影响。  应谨慎地对 VFF 进行外部控制、并且带宽非常低。  

    此致、
    Ulrich