This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:在导入 LMG3422R030 的 PSpice 模型以用于 LTspice 时的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1530933/lmg3422r030-issues-in-importing-pspice-model-of-lmg3422r030-for-use-in-ltspice

器件型号:LMG3422R030

工具/软件:

从 μ 官网下载 LMG3422R030 模型并将其导入 PSpice 的 LTspice 后、电路仿真提示 OUTX。但是、在模型中找不到 RESN 引脚。如何解决这个问题?RESN 节点是浮动的、并连接到电流源 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaao:

    感谢您的联系。 从技术上讲,PSpice 模型可以导入并在 LTspice 中使用,但它通常涉及将模型转换为兼容格式。  该过程通常包括下载 PSpice 模型、基于模型在 LTspice 中创建符号、然后将符号与原理图中的模型相关联。 您能检查一下吗?

    将 PSpice 模型导入 LTspice 的步骤:
    1. 下载模型:
      从制造商网站获取 PSpice 模型文件(通常是.lib 或.cir 文件)。
    2. 在 LTspice 中打开模型:
      在 LTspice 中打开下载的文件。  它可能会在文本编辑器视图中打开。
    3. 创建符号:
      在模型文件中找到.SUBCKT 行、右键单击组件名称(例如.SUBCKT opamp1)、然后选择“创建符号“。
    4. 编辑并保存符号:
      根据需要调整符号的外观和引脚连接、然后保存。
    5. 使用原理图中的符号:
      打开您的原理图或创建一个新的原理图。  导航到 “自动生成“ 文件夹(或保存符号的文件夹)、然后将符号放在原理图上。
    6. 将模型与符号相关联:
      如有必要、右键点击原理图中的符号、并将其与相应的 PSpice 模型文件相关联。  

    某些 PSpice 模型已加密并且与 LTspice 不兼容。  您可能需要获取模型的未加密版本。  因此、我们强烈建议在 PSpice 中使用该器件。 您可能会收到一堆警告、请忽略它们。

    注意:出于多种原因,我们对 PSpice 模型的支持能力有限。 我们知道客户在运行我们的器件模型时、在孤立的情况下会出现一些问题、其中一些很容易修复、但另一些则会导致更大的凸点。 有些客户运行模型时没有任何问题、而其他客户可能会遇到这些问题。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik A.

    对不起。根据您建议的步骤,首先,模型中出现了一些 gtammatical 错误。 在我纠正这些语法错误后,同样的问题仍然发生。   如果可能、请检查您是否可以在您的端部重现此问题?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaao:

    很遗憾、我们不支持模型导出和 LTspice。 由于 TI 缺少该团队、即使我们对 PSpice 的支持也非常有限。 我看到错误是 OUTx 引脚悬空、您能尝试连接它并重试吗?

    此致、

    Pratik A.