This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41083:为两节串联的 4 节串联电池充电。

Guru**** 2909530 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, PMP41083, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1530132/pmp41083-charging-two-4s-batteries-in-series

器件型号:PMP41083
主题中讨论的其他器件:PMPBQ34Z100BQ25756

工具/软件:

您好:

我目前正在设计一种充电解决方案、旨在使用 USB PD 为 10 节串联电池充电、而 PMP 41083 是我们一直在寻找的完美解决方案。

该计划是在 10 节串联电池系统中直接将其与相关的 BMS 配合使用。

但由于我们仍处于开发阶段、我的主管希望保持较低的成本、并希望使用我们的旧 4S 电池来完成任务 — 计划现在将两个 4S 电池串联、以提供相当于 8 节的电池、这应该已经足够了。

电池已经使用 BQ7791501(以及 BQ34Z100)作为其 BMS、保护和电量监测功能、计划在未来将其升级到 10 节电池。

我的问题是:

我们是否可以使用 PMP41083 参考设计、将其配置为 8 节串联充电器并为两节串联电池(使用自己单独的 BMS)充电、或者这种方法是否存在任何危险?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BQ25756 可支持多种电池电压、您可以通过 FB 引脚上的电阻分压器更改 BQ25756 FB 引脚电阻器、以适用于 8S 电池