This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:为什么 LLC 中变压器 T1 的同名端子与初级侧和次级侧相反?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1530744/pmp40766-why-are-the-same-named-terminals-of-transformer-t1-in-llc-opposite-between-the-primary-and-secondary-sides

器件型号:PMP40766

工具/软件:

您好、

 一般而言、对于初级绕组和次级绕组、半桥 LLC 转换器中变压器的虚线端子(极性标记)通常是相同的。 但是、在这种特定设计中、LLC 转换器中的变压器 T1 在初级侧和次级侧之间具有相反的虚线端子配置、类似于反激式转换器中的变压器设置。 如图所示、第一个图展示了传统的半桥 LLC 变压器、而第二个图展示了此解决方案中使用的变压器 T1。 我无法理解这一差异、希望得到解释。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Links:

    半桥 LLC 是一种双端拓扑、功率在每个开关周期传输两次到输出。 它不是像反激式拓扑那样的单端拓扑、其中功率仅在初级 FET 关闭时传输。 因此、点方向只决定哪个次级整流器导通。  

    此致、

    Ben Lough