This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:我使用“snom786"运行“运行 PSPICE 仿真时、您能帮我解决问题吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1521848/pspice-for-ti-can-you-help-me-resolving-trouble-when-i-run-pspice-simulation-using-snom786

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题:LM74912 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

 

使用“snom786"运行“运行 PSPICE 仿真时、您能帮助我解决问题吗?

 

我已从 TI 网页中加载 LM74912 设计文件 并运行该文件。

报告了一条错误消息“无法找到 PRC 服务器“。

您能给我一些建议来解决这个问题吗?

 

MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    请尝试重新启动您的 PC。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC-SAN,

    感谢您的意见。

    重新启动 PC 后出现错误信息。

    我已经解决了这个问题。

    哦,该 模拟或再次发现另一个错误为 bellow。

    您能帮助我解决该错误吗?

    MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    请编辑 sim 配置文件、从库配置中删除第一个“nom.lib:

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC-SAN,

     

    很抱歉我的回复延迟。

    按照您的指示、错误已消失。

     

    MITA