This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:TPS54160 LTSPICE

Guru**** 2903500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1517044/tps54160-tps54160-ltspice

器件型号:TPS54160

工具/软件:

在 LTSpice 上、我收到了以下瞬态仿真错误:

开始时间:2025 年 5 月 16 日星期五 14:28:51
解算器=正常
最大线程数:24
tnom = 27
温度= 27
方法=修改的陷阱
DD:排放系数、N=0.01、太小、限制为 0.1
DD:排放系数、N=0.01、太小、限制为 0.1
DD:排放系数、N=0.01、太小、限制为 0.1
DD:排放系数、N=0.01、太小、限制为 0.1
DD:排放系数、N=0.01、太小、限制为 0.1
DD:排放系数、N=0.01、太小、限制为 0.1
DD:排放系数、N=0.01、太小、限制为 0.1 dd:排放系数、N=0.01、太小、限制为 0.1
DD:排放系数、N=0.01、太小、限制为 0.1
直接牛顿迭代找不到.op 点。 (使用“.option noopiter“跳过。)
开始 Gmin 步进
Gmin = 10
Gmin = 1.07374
Gmin = 0.115292
Gmin = 0.0123794
Gmin = 0.00132923
Gmin = 0.000142725
Gmin = 1.5325e-05
游标= 0.5
Gmin = 2.5711e-06
游标= 0.25
游标= 0.125
游标= 0.0625
游标= 0.03125
Gmin = 2.21617e-06
游标= 0.0416667
Gmin = 2.02396e-06
游标= 0.0555555
游标= 0.074074
Gmin = 1.74523e-06
游标= 0.0987653
游标= 0.131687
Gmin = 1.3814e-06 游标= 0.175583
Gmin = 9.47756e-07
游标= 0.23411
游标= 0.312147
Gmin = 5.15141e-07
游标= 0.416196
游标= 0.554928
Gmin = 1.99376e-07
游标= 0.739903
Gmin = 4.45676e-08
游标= 0.986537
游标= 1
Gmin = 5.13033e-09
Gmin = 5.50865e-10
Gmin = 5.91486e-11
Gmin = 6.35104e-12
Gmin = 6.81937e-13
Gmin = 0
Gmin 步进成功地找到了工作点。

警告:仿真容差放宽以实现从 2.7475692347647268e-05 到 2.7475692347648268e-05 秒的收敛。  

我根据 TPS54160 未加密 PSpice 瞬态模型创建了模型。  Dummy_Tempin 的用途是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert

    我无法在这里帮助您。 我们不支持 LTspice。 我建议您使用 PSpice for TI。 我很乐意在这方面提供你需要的任何帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    对于此器件的交流仿真、看看输出与频率间的关系、是否通过在输出端使用标签来完成?  

    原理图输出部分:  

    我可以进行瞬态分析、但虚拟引脚的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert

    虚拟引脚可用于模拟 器件的热关断 (TSD) 行为。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    我获得了平均值模型并运行了噪声分析:

     

    是否需要在信号源上添加任何内容? 或将 ESR 值增加到电容器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert

    此处进行噪声分析的目的是什么? 请查看该 PDF 文件、获取指南: opamps-noise-spice-simulation-presentation.pdf

    我认为、您需要将直流电源与噪声源串联才能获得正确的结果。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    我正在尝试了解输出与输入端的干扰之间的变化。  在测试中、有一个电机正在运行、导致输出电平下降。  

    我想我没有看到:  模型中包含的输入噪声与频率之间的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert

    这里似乎没有对噪声行为进行建模、您可以尝试在输入端施加线路瞬态以了解器件的行为。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会在直流电平之上增加一个信号电平吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,诺伯特,你可以这样做。

    运行瞬态仿真、在标称直流输入之上添加固定频率的信号、并检查它对输出峰间纹波产生的差异程度。