This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:分析 LLC 处于恒压模式时、为什么红灯亮起、风扇旋转?

Guru**** 2917340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1533064/pmp40766-why-does-the-red-light-turn-on-and-the-fan-rotate-after-analysis-when-the-llc-is-in-constant-voltage-mode

器件型号:PMP40766

工具/软件:

您好、

   当 LLC 电路处于恒压控制模式时、Vout = 71.4V。 当电流降至 0.7A 时、通过计算、U6A 的同相输入端子应为 0.175V。 U6A 的反相输入端子为 (IREF×R59)/(R59 + R58)、其中 IREF 计算为 1.75V、因此 U6A 的反相输入端子为 0.155V。 U6A 输出高电平、红灯亮起、风扇启动。 这与以下说法不一致:在恒定电压模式下、红色指示灯熄灭、绿色指示灯亮起、风扇熄灭。 我希望你能回答我的困惑。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Links:

    如果 LLC 的输出电流超过 624mA、风扇和红灯都应亮起。 如果输出电流小于 624mA、则风扇和红灯都应熄灭、而绿灯应亮起。

    此致、

    Ben Lough