This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:TIDA-010210-MB、750343810

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1528711/tida-010210-tida-010210-mb-750343810

器件型号:TIDA-010210

工具/软件:

您好:

我希望此消息能帮您找到答案。 我对 TIDA-010210 参考设计有一些问题:

1) TIDA-010210-MB 上用于 GaN 模块接口的 12V 电源:在下图中、我无法在 TIDA-010210-MB 上找到任何用于 GaN 模块接口的 12V 电源。 我想这是否会导致功能问题。 如果是、建议的解决方案是什么? 是否有其他布线可为 GaN 模块提供 12V 电压? 外部 12V 直流电源是否应该单独连接到下图中的引脚 5 与每个 GaN 模块?

2) TIDA-010210-MB 功率级原理图上的电感器值:在 TIDA-010210-MB 的功率级原理图中、突出显示的电感器列为 480µH、但还有一条说明:
“将电感器更改为 750343810“、对应于 340µH。 您能否请确认实际为该设计推荐的电感器值?

3) Si 模块原理图中缺少方框图 PDF:
在 Si 模块原理图的随附 PDF 文件中、方框图页面(第 2 页)当前为空。 本文档是否有包含 Si 模块方框图的较新版本或更新版本?

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010210_2D00_Si_2D00_E2.pdf

我非常感谢你对这些问题的澄清。

Bests,

Farzad Y. Notash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzad:

    感谢您联系我们。  

    按照您可以找到我的答案。

    1) 您需要在外部提供电源。  

    2) 这是建议的电感器 750343810

    3) 在该电路板中、仅实现了两个功率器件(一个,两个电源和一个栅极驱动器)。  

    谢谢

    此致

    Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo、

    感谢您的及时答复。 感谢你的帮助。 由于我们正在根据应用要求修改电路板、因此我想知道您是否可以分享 Si 模块的方框图页面。

    Bests,

    Farzad Y. Notash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad,  

    Si 电源板仅包含这两个开关:栅极驱动器和电源。 我已经把这件事加进了红色的照片中。

    谢谢

    此致

    Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Riccardo、

    非常感谢您的答复和支持。

    我还有一个关于 GaN 模块的问题。 我在 GaN 模块上设计了一个 DRC、违反了 1 条规则、如下所示:

    在点击违反规则的情况下、PCB 上显示的违反规则的部分如下所示:

    如果我们订购由 PCB 供应商制造的 PCB、我想这种违规会导致任何问题。 如果是、感谢您帮助解决此问题。 谢谢!