Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, MSP430F5132
主题: MSP430F5132 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我已经使用轻量级直流电源对 TIDA-010042 进行了测试。 其最大电流为 30A。当我以 20A 的 CC 限制打开充电控制器时、TD1 相的高侧和低侧 FET 立即与栅极电阻器一起损坏。 之前、当我使用固定占空比进行测试时、没有问题。 但当 mpt 运行时、FET 立即损坏。 原因可能是什么。 是由于直流电源上的 mpt 造成的?
此致、
Cyril