This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:焊球尺寸公差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1540522/tps63811-ball-size-tolerance

器件型号:TPS63811
主题中讨论的其他器件:TPS63810

工具/软件:

您好:

我们使用 TPS63810 DSBGA 封装。

在数据表(第.40 页)上、焊球容差可在 0.2-0.3mm 之间变化。

直径为 0.2mm≈0.00419mm^3 的球体体积
直径为 0.3mm≈0.0144mm^3 的球体的体积

  • 0.3mm 球体的体积大约比 0.2mm 球体大 237.5%。


公差是否正确?  
*此器件 的间距为 0.4mm、建议的焊盘尺寸为 0.23  

谢谢您、

此致、
EFI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EFI:

    让我首先与我的同事核实、我不是这个主题的专家、感谢您的耐心。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EFI:

    感谢您的联系。

    是的、焊球直径容差 0.2~0.3mm 是 TI 的 YFF WSCP 器件规格(间距 0.4mm)。

    0.23mm 是我们的建议。 土地过小可能会影响焊接质量、过大可能会导致桥接。 这是一个平衡的考虑因素。

    (顺便说一下,这种 WCSP 焊球设计非常成熟、TI 已经售出了许多器件)。  

    此致

    TAO