This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050045:输出电压调节

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1542015/tida-050045-output-voltage-adjustment

器件型号:TIDA-050045


工具/软件:

我们使用 TIDA-050045 中的参考设计。  它当前配置为 5V 输出。  如果我们调整此值以产生 7V 输出、是否需要对设计进行任何其他更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您联系我们! 请参阅以下评论:  

    将误差放大器电阻分压器更改为 7V 输出。 R53 ->~2.21k  

    2.使电容器的额定电压达到 10V 或更高  

    3. 750318938 具有 SEC : AUX = 1:2.6,这意味着在 5V 时 VCC 为 13V ,但在 7V 时 VCC 为 18.2V 过压。 您可能需要添加一个线性稳压器来将 18.2V 降至 10.5 - 14V 至 VCC。 或者你需要找到一个新的 T2 变压器与  SEC : AUX = 1:1.5 - 2.  

    4.最好使 Q8 和 Q6 具有 60V 或更高的额定电压、以避免过冲超过 VDS 额定值。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细和及时的答复!