This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:使用略高的–5.2V 输出吗?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1542517/lm27762-slightly-higher--5-2v-output-possible

器件型号:LM27762


工具/软件:

您好 TI 支持团队。

LM27762 负 V 输出的数据表限制为–5.0V。 对于非生产电路板、是否可以从+5.2V Vin 输入电源电压达到–5.2V Vout-?

我会将电阻设置为 324k Ω 和 100k Ω 以实现 4.24 x 1.22V =–5.173V 输出。

谢谢

Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    对于非生产测试板、这可能没问题。  

    最好直接在 CP 引脚上抽取负输出。 则可以避免 LDO 上的压降电压。 考虑到电荷泵输出阻抗两端的压降、正电压可能仍必须高几 100mV。  

    此致、

    Varun