This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:PSpice TPS63900 无输出电压

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1537930/tps63900-pspice-tps63900-no-output-voltage

器件型号:TPS63900


e2e.ti.com/.../FIRSTTRY.DSN

工具/软件:

大家好:

我是第一次使用 PSpice。 在此之前、我一直使用 LTspice、但只在 PSpice 中提供 TPS63900 的模型。

目标是生成 3.3V 的输出电压、但得到的电压处于 NV 范围内。 之前、我犯了按预期将 CFG 引脚与电阻器接线的错误、但在仿真中、这些应该保持悬空、并且可通过参数选择输出电压。

我希望有人能帮助我,并提前感谢。 您将找到我的仿真文件。

此致
Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8715.FIRSTTRY.DSN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konstantin:

    我很遗憾地说、此 TPS63900 模型上存在一些错误。 我们正在尝试修复、但尚未进行任何更新。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、涛、
    感谢 fot 的答复。 如果有任何更新、请提供更新。  

    此致
    Konstantin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konstantin:

    谢谢你的理解,老实说,我恐怕我没有太多的信心来解决,不得不提醒,请不要有太高的期望。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那是 不幸的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konstantin:

    是的、我修复问题后、会再次回到这里、随时通知您。

    此致

    TAO