This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6024:UCC28811DR Statrup

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, PMP6024, TIDA-010951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1536892/pmp6024-ucc28811dr-statrup

器件型号:PMP6024
主题中讨论的其他器件:UCC28810TIDA-010951

工具/软件:

我 想 使用 UCC28810 开发 56W 单级 PFC LED 驱动器。

我遇到了两种设计: PMP6024 和两 种设计中用于 Inge 级 PFC LED 驱动器的 UCC28810/11 器件的“TIDA-010951"。“。  

但是、 TIDA-010951 的控制电路比 PMP6024 简单得多。  

我对以下设计有几个疑问。

查询:1.

为什么此处使用基于 MOSFET 的启动、为什么我们无法进行“TIDA-010951"中“中给出的基于标准电阻分压器的启动

哪个选项可预先准备? 为什么“PMP6024"设计“设计中的 Q5 通过 D12 接地?

查询:2.

您需要了解以下电路的重要性。

查询:3.

如果不使用调光、仍需要这个 D18、D16、U4 和 D19 电路?  您需要了解以下电路的重要性。

我们能否使用 下面提到的 TIDA-010951 等简单选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我会在  一天结束时回来的。

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    关于问题 1.

    仅电阻器的启动时间很慢 、因为它使用串联电阻器从线路电压充电、并且   线路电压也会产生功耗。  

    借助 MOSFET、   我们可以帮助更快地为 VDD 电容器充电并在 VDD 电压达到 18V 时关断、我们将 18V 齐纳二极管连接到 FET 的栅极、从而使 Vgs 变为

    接近零的频率。  基于 FET 的充电有助于更快地为 VDD 充电、并 在运行期间降低待机功耗。

    关于 Query2 和 query3.  

    两个查询都已连接。  

    您可以看到 C36 2200 pf 已连接。 因为这 是 PFC、 电压环路应该更慢 、因此在 TIDA 设计中 连接了 2.2uF。 但在 TIDA 设计 中 ,您可以看到 Vsense 连接到 VDD 分压器,如果输出中有 OVP ,则  由于 VDD 电容器而需要更长的时间 来关断,而且当 Vsense 超过阈值时,内部的误差放大器从 2.2uF 电容灌入 10uA 电流会导致放电   缓慢 ,这会导致关闭 PWM 的速度变慢一些,作为对 OVP 的响应。  

    Query3 中提到的电路用于实现快速 OVP 响应、因为它直接从辅助绕组感应并馈送到 VS。  当 Vsense 超过阈值时、它会以 2200pF 的电容灌入 10uA 电流、误差放大器 输出电压快速下降 、PWM 快速关断。  

    该导通电路用于减慢电压环路、因为只有 2200pF 连接到 EAOUT。

    如果不考虑  控制器的快速 OVP 响应和快速启动、则可以使用 TIDA 设计。

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对  Dushyanth 的详细说明!

    R26、D13 和 R25 在电路中的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Dushyanth、

    是否有关于上述查询的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    R26 用于 将电流限制到 D13 并降低足够的电压、以便将 D13 齐纳二极管钳位到 10V  

    10V x (R31+R37)/(R31+R37+R25)=0.68V

    0.67V 是运行条件下启用的阈值。

    此致

    Dushyanth SR